This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:电源管理论坛

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170774/tps543b20-power-management-forum

器件型号:TPS543B20

TPS543B20RVFR 的仿真结果错误

您好!

我已经使用 TPS543B20RVFR 模块尝试了0.8V 电源的启动仿真。 该电路是使用 webench 设计的。 在仿真过程中 、我观察到图形中的输出电压为0.7V、斜升后的平均输出为0V。 请帮您解决此问题。 请查找随附的文件以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看此 webench 结果。 我看到您希望仿真12V 输入电压、0.8V 输出电压、22A 输出电流。 您是否考虑了特定的开关频率、或者您是否灵活地考虑了该频率?

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    我们在脑海中没有特定的开关频率。

    通常、我们采用平衡的设计。 我还仿真了平衡设计。 但它也给了我同样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    我认为我看到了问题。 默认情况下、软启动时间设置为最低设置(0.5ms)。 这种短软启动时间会导致输出电容器产生大量浪涌电流、从而导致电感器电流超过允许的阈值。 这就是导致关断的原因。 显而易见的解决方案是增加软启动时间、但不幸的是、webench 似乎不允许超过1.2ms 的仿真时间。 在这种情况下、最好的做法是使用我们的 PSPICE 模型或 Excel 计算器工具来开发您的设计。 这两个 器件均可在下一页的 TPS543B20数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 上找到。 pspice 模型最适合无限制的仿真、而 Excel 计算器工具最适合双击所需原理图中的组件值。

    此致、

    Britton