TPS543B20RVFR 的仿真结果错误
您好!
我已经使用 TPS543B20RVFR 模块尝试了0.8V 电源的启动仿真。 该电路是使用 webench 设计的。 在仿真过程中 、我观察到图形中的输出电压为0.7V、斜升后的平均输出为0V。 请帮您解决此问题。 请查找随附的文件以供参考。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Gokul、
我认为我看到了问题。 默认情况下、软启动时间设置为最低设置(0.5ms)。 这种短软启动时间会导致输出电容器产生大量浪涌电流、从而导致电感器电流超过允许的阈值。 这就是导致关断的原因。 显而易见的解决方案是增加软启动时间、但不幸的是、webench 似乎不允许超过1.2ms 的仿真时间。 在这种情况下、最好的做法是使用我们的 PSPICE 模型或 Excel 计算器工具来开发您的设计。 这两个 器件均可在下一页的 TPS543B20数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 上找到。 pspice 模型最适合无限制的仿真、而 Excel 计算器工具最适合双击所需原理图中的组件值。
此致、
Britton