请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28782 您好!
我已下载 UCC28782的 SIMPLIS 模型。 在没有对 SCH 进行任何更改的情况下、我尝试运行仿真、并得到以下错误:
***错误***(UCC28782_NA1P0_SIMPLIS_TRANS.net;81):解密失败:无法解密数据。
我正在使用元素8.50i:

我缺少什么吗?
提前感谢。
Tomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tomas、您好!
感谢您关注 UCC28782 ACF 控制器。
"Elements 8.5i"是 Simplis 的免费试用版、其网站显示其使用有若干限制、但主要有以下2项:
它 不支持加密模型。
它 对电路元件、状态和拓扑的数量有严格的限制。
您将无法使用免费试用仿真器程序运行我们的 ACF 模型。 相反、您需要获得运行其中一个付费8.x 版本的许可证。
此致、
Ulrich