This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:"具有65W GaN ACF&quot 的 UCC28782 SIMPLIS 模型;不能运行仿真

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171604/ucc28782-ucc28782-simplis-model-with-65w-gan-acf-doesn-t-run-the-simulation

器件型号:UCC28782

您好!

我已下载 UCC28782的 SIMPLIS 模型。 在没有对 SCH 进行任何更改的情况下、我尝试运行仿真、并得到以下错误:

***错误***(UCC28782_NA1P0_SIMPLIS_TRANS.net;81):解密失败:无法解密数据。

我正在使用元素8.50i:

我缺少什么吗?

提前感谢。

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!  

    感谢您关注 UCC28782 ACF 控制器。   

    "Elements 8.5i"是 Simplis 的免费试用版、其网站显示其使用有若干限制、但主要有以下2项:

    它 不支持加密模型。

    它 对电路元件、状态和拓扑的数量有严格的限制。  

      您将无法使用免费试用仿真器程序运行我们的 ACF 模型。  相反、您需要获得运行其中一个付费8.x 版本的许可证。   

    此致、
    Ulrich