This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:关于图17的行为

Guru**** 2629735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2121, TPS2115, TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868288/lm66100-about-behavior-of-figure17

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2115TPS2113

大家好、

 

我们的客户正在评估图17中的 LM66100 (用于连续输出功率的双理想二极管 ORing)。

但是、它们确认了 VIN2线路在 VIN1=5V 和 VIN2=3.0V 时的反向电流(30mA)。

(请参考以下电路。)

 

我们了解到 VIN2线路上的反向电流不会在图17中出现。

因为、如果 Unit1为启用、Unit2为禁用、因此采用二极管模式。

我的理解是否正确?

 

如果是、您能否告诉我们您对我们的电路有任何疑问和建议?

顺便说一下、我们进行了以下改进、但确认了反向电流。

-将/RCE 从1Mohm 替换为100kohm 和200kOhm

替换 Unit1和 Unit2 (因为我们猜是故障设备)

-添加输入电容器

 

[我们的电路]

 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    与 LM66100进行 OR-ing 是先合后断拓扑。 这意味着在短时间内、两个 LM66100都处于导通状态、反向电流将流动。 当其中一个二极管关断时、该反向电流将停止。  

    图17描述了 IN1上的电压缓慢下降并且与 IN2类似的时间很长的情况。 电阻器网络用于将 IN1轨快速拉至 GND、以避免这种情况。

    2xLM66100主要用于两个不同电压源之间、与二极管非常相似。 如果两个 LM66100的源极电压相同、则两个器件都可能关闭或来回切换。

    由于您有两个相同电压源、因此我强烈建议使用 TPS2115、TPS2113或 TPS2121等 PowerMUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

     

    感谢您提供信息。

    我们的客户使用两种不同的电压源、但反向电流会很长时间出现。

    根据它们的波形、它们在0V 至5V 范围内施加 VIN1、而 VIN2为3.0V。

    但是、它们观察到 IN1线路上的偏移电压(IN2的3.0V)。

     

    因此、我们怀疑电路和测量环境存在问题。

    如果您有任何疑问和信息、请告知我们您的建议。

     

    [我们的电路]


     

    [波形图像]

      

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您能否分享示波器波形图像? 我想看到 IN1、IN2、ST1和 IN2电流。 我还想看到 IN1、IN2、ST1和 VOUT。 我想在时间刻度的背景下查看波形。

    您是否尝试将 R_CE 降至10kOhm 并重新测试过?

    是否可以在 LM66100 EVM 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

     

    很抱歉,我的回复延迟了。

     

    --------

    [您的 Q1]

    您能否分享示波器波形图像?

    我想看到 IN1、IN2、ST1和 IN2电流。

    我还想看到 IN1、IN2、ST1和 VOUT。

    我想在时间刻度的背景下查看波形。

     

    [A1]

    请告诉我您的电子邮件地址。

    我可以发送示波器波形。

    --------

     

    [您的第二季度]

    您是否尝试将 R_CE 降至10kOhm 并重新测试过?

     

    [A2]

    他们尝试将 R_CE 降至10kohm、但无法对其进行改进。

    --------

     

    [您的第三季度]

    是否可以在 LM66100 EVM 上进行测试?

     

    [A3]

    目前、他们没有 EVM、因此他们正在评估板上的 LM66100。

    --------

     

    此外、我还有其他信息和问题。

    5s 后、反向电流停止、正向电流(大约20uA)从 IN2流向 VOUT、即使 VIN1为5V (更高)且 VIN2为3V (更低)也是如此。

    我们知道、如果 VIN1为5V (更高)、VIN2为3V (更低)、那么 IN2上的正向电流将无法流动、因此这种电流情况是异常的。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    请将波形发送至 s-dmello@ti.com

    应始终存在从输入到输出通过体二极管的路径。 如果顶部 LM66100处于"关闭"状态、IN1为5V、则输出仍应看到 IN1二极管压降。 该电压仍将大于3V。 您的理解是正确的、来自 IN2的正向电流不应流动。  

    发送波形后、我将关闭此主题并通过电子邮件继续提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我将发送电子邮件

    此致、

    隐藏