This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:与 BQ7791500PWT 相关的设计问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164429/bq77915-issues-with-a-design-related-to-bq7791500pwt

器件型号:BQ77915

您好!

在 BQ7791500PWT 运行时、我遇到一些问题。 这是我的原理图的一部分:

我可以在引脚上测量的电压为:

  1.12.30.
2.95.   
  3.12.3.
4.  12.3.
5.  12.3.
6.8.18.   
7.4.1.   
8.  0
9.  0
10.  0
11.   
12.   
13.  0.5.
14.  2.53
15.  2.94.
16.  0
17.  0
18.  矩形脉冲为1.5
19.  矩形脉冲,2.8
20.   
21.  0
22.  12.26.
23.  0
24.  0

放电引脚处于低电平的问题可能是什么? 当器件打开时、示波器会检测到一些尖峰、但在一定的持续时间内不会检测到任何应关闭引脚的尖峰。 如何对此进行故障排除?

此致、

高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 TP33测量时、可以看到这些峰值打开负载:

    这些脉冲的高电平约为430mV、其激发电流应约为7.84A。但持续时间太短、无法触发 BQ77915。 这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    我认为原理图看起来不错。 与我见过的大多数系统相比、感测电阻值非常大(51 mOhms)、但这可能是合适的、具体取决于您的应用的预期电流。

    加电时、将触发 OV 故障、这将禁用充电 FET、直到电池电压低于 OV 阈值减去迟滞。 放电 FET 可在数据表的表9-5中列出的多种不同故障条件下禁用。 如果之前触发了电流故障、则必须移除负载以实现恢复(您的 LD 引脚电压测量值高于数据表中的典型恢复电压1.3V)。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    当 BQ7791500处于60mV 阈值时、这是最大电流 1.17A。在本例中、仅某些 LDO 作为负载进行连接。 在我的设计中、PCB 上有两个 BQ77915作为平衡器和安全芯片、两个电池组(3S)和两个充电器电路。 由于两个电压轨上的负载不对称、因此所有负载都是双倍的、因此电池组将独立充电和处理。 我已经构建了一些原型、但无法在稳定可靠的构建中实现。 根据表9-5、由于原理图的原因、CTRC 和 CTRD 错误是不可能的;通过 DMM 测量 OV、UV 和 OW 是无法检测到的; OCC 和 OCD 误差无法通过示波器进行测量(峰值高于阈值、但持续时间远小于阈值)、使用分压器进行的温度测量以及脉冲看起来是正确的。 V_LDT 高于1.3V、因此芯片需要移除负载来打开放电 FET。 但没有连接更多的负载、只有始终连接的充电器电路、但 LDO 的"实际"负载会断开连接。 通过一些修补、我可以使上电压轨或下电压轨正常工作、但绝不会同时出现这两种情况。 对于"工作"电源轨、连接的充电器电路没有问题。 有时、我认为中间轨是问题所在、因为需要通过互换电流来调整 BQ 抑制的电势。 我将进一步调查并分享我的结果。

    此致、

    高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我做了一些进一步的调查。 如果我断开充电器并重新连接(在 PCB 上)、则两个电源轨都在工作(放电 FET 打开)。 我认为这也取决于 BQ 的加电顺序(电池连接顺序)。 一种解决方案是、仅当连接外部电源(用于为充电器供电)且负载仅通过器件的电源开关连接时、充电器才会连接到 BQ。 那么、我只需要一个用于自动电源连接检测的良好解决方案。 我想知道为什么 BQ 在电流电路设置中关闭放电 FET、而我无法测量问题?

    此致、

    高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德堡、

    请记住 OCC/OCD 保护的容差。 在60mV 阈值和感应电阻器(51m Ω)的情况下、OCC 触发器的范围可以低至0.94A 或高至1.41A OCD 保护也可以应用相同的逻辑。

    充电 FET 的状态是什么? 我假设充电 FET 已关闭。 如果触发 OCD/OCC、则两个 FET 都将关断。

    您提到、您有几个此类 IC 始终连接充电器、您可以使其中一个正常工作。 一切如何连接在一起?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用了一个0.051 1%的电阻器、这意味着电阻在0.05049至0.05151之间变化、对应于1.19A 至1.16A 的电流? 假设正确、两个 FET 都关闭。 这就是一切的连接方式:

    如果没有蓝色线、则下部导轨正常工作、蓝色线则上部导轨正常工作(在连接电池后)。 CH:充电器;BP:电池组;Bal:平衡器(BQ);SW:开关;L:LDO

    可能是充电器电路和 LDO 的浪涌电流触发了错误。 每个充电器电路中的电容都超过40uF、此外 LDO 电路中还有36uF 的电容。 但是、如果我测量 BQ 分流器上的电流、我可以识别大于1.1A 的电流(在浪涌时刻)、但持续时间太短、无法触发错误情况(数据表中的延迟时间)。

    此致、

    高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德堡、

    电阻器容差将略微影响阈值。 但是、IC 本身具有保护容差。 这些都可以在电气特性中找到。 凭借电阻器的1%容差、OCC 保护可触发低至 0.93A 或高至1.42A

    在我看来、LD 引脚上有正电压似乎很奇怪。 连接充电器时、这里的电压是多少? 充电器的电压是多少? 充电器是否以某种方式将 LD 拉高?  

    系统级设计似乎存在问题。 但我并不完全确定它可能是什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您提供有关检测容差的提示。 我不知道这一点。 因此、在此设计中、我希望以大约1A 的电流充电、这意味着必须考虑到与设计示例相关的30%容差。 这会导致 R_sns 值在1.2A 的下限时约为35m Ω(充电器将以1A 电流充电)。

    在上面的设计中、未连接充电器、因为仅连接电池就存在意外行为。 如果按此顺序执行、则似乎可以正常工作:
    1.断开充电器2.
    2.连接电池3. 连接充电器2

    负电压可能是 DMM 问题? 我不知道 LD 引脚是如何在内部连接的、这可能会导致测量值错误(电流方向)。 因此、如果我在电源电压未连接的情况下使用 FET 断开充电器、它可能会起作用。

    但是、我仍然无法解释如何触发 OCD 故障、因为作为负载的 LDO 最大电流仅为165mA 还是可以通过连接电池来触发? 我在 PCB 上使用电池座、以便逐步连接它们。

    此致、

    高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德堡、

    由于 OCD1阈值为60mV、因此额定容差为20%。  没问题! 我想我要指出! 这是一个很容易错过的细节。

    首先连接充电器可能会导致问题。 但是、我并不完全确定为什么要将部件放在电池组内、因此在充电器或负载之前先连接电池。 在充电器/负载之前、您应该保持电池连接、以防万一。

    是的、这很奇怪、负载上是否有许多电容器? 容性负载可能具有高浪涌电流。 发生 OCD 事件时、感应电阻器电压是如何变化的?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我将通过检测是否施加了电源电压来进行重新设计。 如果检测到充电器、则充电器将连接、否则将断开。 存在一些负载和浪涌电流(40uF)、但持续时间太短、无法触发 OCD 故障。 此外、我还将尝试在新设计中分离 GND、以避免充电器发出的高频信号会影响 BQ。 重新设计需要一些时间、完成后我会给出答案(也许其他人将来会有一些问题、可以从中学习)。

    此致、

    高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海德尔伯、

    关于故障触发、浪涌电流是否足够长、足以触发 SCD? 对于 BQ7791500器件、这将是0.96ms。

    还可以! 让我们知道结果。 祝你好运。 如果需要、我们将在这里。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是否可以向您发送电子邮件以进行有关 BQ 的布局检查?

    此致、

    高清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德堡、  

    我在 e2e 中通过这里向您发送了一个友谊请求、您可以通过私人邮件向我发送任何文件!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会就私人信息提供反馈。 我将关闭此主题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon