This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:2.7V-3.6V 至15V 升压转换器、带有 TPS611781升压转换器

Guru**** 1782390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866910/tps61178-boost-converter-from-2-7v-3-6v-to-15v-with-a-tps611781-boost-converter

器件型号:TPS61178

您好!

我想在最大输出电流1A (每1秒40毫秒)和低于100mA 的平均输出电流下、制作一个2.7V-3.6V 至15V 的升压转换器。
我为此工作选择 TPS611781RNWR 升压转换器。 我使用了 WEBENCH、它为我提供了下一个原理图:

我用组件值做了一个开关、但开关不起作用。
接下来、测量引脚上的电压:
BST:4.68V
输入电压:3.58V
EN:3.3V
VCC:5.1V
DISDRV:0.17V
FB:0.43V
比较器:1.19V
ILIM:1.2V
频率/同步:0V

对于 M3晶体管、我使用了 ST Microelectronics 的 STT4P3LLH6;对于电感器、我使用了 Coilcraft 制造的 XAL7030-152MEC。

首先、我注意到 WEBENCH 为我提供了931k 和86k6电阻器作为反馈、但如果我使用数据表中的公式计算这两个电阻器的输出电压、我会得到较低的电压(大约14.1V)、但这绝不能成为不工作的原因。
我的示例中可能有什么问题?

非常感谢!
BR、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    电路的输出电压是多少?

    输出电容器使用什么? 请将 Rcomp 更改为15K 和 Ccomp = 6.8n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan:

    您是否可以将 Webench 仿真导出到 TINA 模型中、然后上传到此论坛、让我检查一下?

    从 WEBENCH 中导出 TINA-TI 瞬态 Spice 模型 :http://www.ti.com/lit/mo/slvmay6a/slvmay6a.pdf

    我用 XAL7030-152MEC 和 Si7633DP 作为 M3进行了仿真、效果很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    COUT 包含3个22 μ F /25V (C3216X5R1E226M160AB)电容器的并联组合。 电压正好为5V。
    2 x 10 uF /25V (GRM21BR61E106MA73L)电容器并联组合的 Cout1连接。

    我将更改 Rcomp 和 Ccomp ...我将告诉您...

    谢谢!
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miniqiu、

    TINA 模型附加到此帖子。

    非常感谢、
    此致、
    Dejan.e2e.ti.com/.../WBDesign120_5F00_TINA_2D00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan:

    我想您观察到的现象是软启动阶段。   

    我已经检查了仿真模型。 它可以在 TINA 中正常工作、并将仿真时间设置为长于8ms、以确保它完成软启动。 这需要一些时间、只需耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    如果我将它保持启用几分钟、则开关也不起作用。 我的输出电压仅为5-5.1V。
    我必须说、我可以听到电感器发出的一些可听噪声、而且我认为当输出上没有负载时、电感器也变得有点热。 如果我在输出端连接负载、输出电压将下降。
    也许重要的信息是 Cin (输入电容器)必须是3 x 22 uF/16V (1206X226K160CT)电容器。

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan:

    那么、在启动期间没有负载、对吧?

    请在启动期间捕获波形。 尤其是对于输入电压、SW 和输出电压引脚、以及外部 FET 之后的电压。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miniqu、

    很抱歉、我在前两周离开了办公室...
    我重新焊接了所有组件、现在开关工作了!! 但在仿真工具中选择的输出电压大约为14.2V、而不是15V。 但对于931kOhm (Rftbt)和86k6 (Rfbb)的值、14.2V 是正确的值。 我认为 Webench 中存在漂移?

    开关现在可以工作、但当输出上没有负载时、我可以测量非常高的电流消耗。 约40-50mA ... 当我用手指触摸 COMP 电路周围的组件时、电流消耗会下降...也许 Webench 不能正确计算 COMP 电路的值?

    非常感谢、
    BR、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan:

    很高兴听到它现在起作用。

    根据计算、Vout 约为14.1V。 Webench 可能没有足够的电阻值来进行分频。  

    对于功耗、主要是由 TPS611781的 FPWM 模式引起的。 请问您选择 TPS611781的原因是什么? 如果您非常关心轻负载时的效率、我会向您推荐 TPS61178。 TPS61178具有省电模式、并且在轻负载期间功耗要低得多。