直流/直流转换器系统中使用的 LMG1205充当 GaN 功率晶体管的栅极驱动器。 在转换器原型中进行测试时,我们遇到了几个问题:
1. LMG1205驱动器部件如图1所示。 当 LMG1205的端口 VDD 添加到4.7V 且无 HI 和 LI 输入时、端口 HOH 和 HS 的电压约为2.2V。 这是正常现象吗? 如果是、您能否解释这种现象的潜在原因? 如果没有、您能否提供一些改进设计的建议。
图1.
将 LMG1205的端口 VDD 添加到4.7V 时、图2中显示了 HI 和 LI、图3中显示的 Hoh 的电压约为恒定2.26V、这与预期不符。 您能否提供问题的一些潜在原因。
图2.
图3.