This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827813/lmg1205-lmg1205

器件型号:LMG1205

直流/直流转换器系统中使用的 LMG1205充当 GaN 功率晶体管的栅极驱动器。 在转换器原型中进行测试时,我们遇到了几个问题:

1. LMG1205驱动器部件如图1所示。 当 LMG1205的端口 VDD 添加到4.7V 且无 HI 和 LI 输入时、端口 HOH 和 HS 的电压约为2.2V。 这是正常现象吗? 如果是、您能否解释这种现象的潜在原因? 如果没有、您能否提供一些改进设计的建议。

图1.

将 LMG1205的端口 VDD 添加到4.7V 时、图2中显示了 HI 和 LI、图3中显示的 Hoh 的电压约为恒定2.26V、这与预期不符。 您能否提供问题的一些潜在原因。

图2.

图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LMG1025。 支持此器件的工程师目前不可用、一旦他回到办公室、就会立即了解您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您深入了解 LMG1205、

    我从 LI 和 HI 的第一个波形屏幕截图中看到、信号仅上升至500mV。 LMG1205需要3.3V 或5V 信号、因此将超过上升和下降阈值以切换输入和输出。

    您能否在一个信号屏幕截图上捕获 HO、LO、HI、LI 相对于接地的值?

    此外、您是否能够共享 LMG1205 PCB 原理图的一部分?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. HI 和 LI 的信号已被衰减十次。

    2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布布局。 Jeff 已经离开办公室、但下周将回来查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您发表第2版式的文章、很抱歉您迟到了回复、

    您能否重新布置您的#1波形。 它们似乎没有附加。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我无法接收原理图或波形、能否再次发送?

    谢谢、