This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:恒定电流输出稳定性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856507/tlc59283-constant-current-output-stability

器件型号:TLC59283

TLC59283是一款具有预充电 FET 的16通道恒流 LED 驱动器、有问题。

原理图:与数据表中的典型应用电路相似。 3个 TLC59283、用于6个 LED 矩阵5x7、多路复用 LED。
因此、5列会进入所有 te 矩阵。

V-LED 为3.5V。
电压恒流输出:如果未激活、则为2V (无电流流经 LED);激活时为1.5V (流过 LED)。
R-Iref 5k6、因此输出电流9 - 10mA。


当一个 TLC59283有很多恒定电流输出有效时、例如2x7 (2列、7行)、没有问题。
当2个或更多 TLC59283有许多恒定电流输出处于活动状态,并且它们在同一列中执行此操作时,该列处于活动状态的恒定电流输出似乎会振荡。

例如、显示屏上的 IIIIIIII 或 HHHH 或 LLLL:每个 TLC59283有2x7个活动输出(2列、7行)。

振荡频率约为19MHz 至25MHz、似乎随 V-LED 变化、或者可能随恒流输出上的电压变化、这是因为这取决于 V-LED。



问:这是否是一个已知现象,我们是否可以/应该做些什么来防止这种现象?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

       您能分享有关它的任何波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2744.schematic.pdfSchematic 图

    一列中的所有 LED 均处于活动状态、每个 TLC59283有14个 LED、总共 x3 = 42个 LED

    通道1:(多路复用)所有 LED 均处于活动状态的色谱柱上的阳极电压。

    通道2:(多路复用)其他 colomn 上的阳极电压。 请注意振荡干扰。

    通道1:(多路复用)所有 LED 均处于活动状态的色谱柱上的阳极电压。

    通道2:U-DISPL (V-LED)。 注意振荡干扰(小于其他列)

    通道1:(多路复用)所有 LED 均处于活动状态的色谱柱上的阳极电压。

    通道2:TLC59283输出端的电压、2列 LED 关闭、2列少数 LED 激活、1列所有 LED 激活

    (多路复用)所有 LED 均处于活动状态的色谱柱上的阳极电压:其他时基、观察 HF 约20MHz。

    备注:电流输出的振荡(?) 当只有一个 LTC59283的所有14个 LED 处于活动状态时、不会发生此情况。

    此致、

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

       如图所示、芯片是否远离应用中的 LED 矩阵? 长导线的寄生电感将影响恒流环路的稳定性。 尝试缩短连接线的长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我假设您是指彩色电缆。

    考虑到同样的事情、尝试使用大约6cm 的电缆、但这不会阻止振荡。 振荡频率或振幅没有显著变化。 对我来说、这表明电缆的电感不起作用。

    我一直在对 FET 源极上的电容器进行实验:如果我在 FET 源极和 GND 之间放置一个1nF 电容器、这并不有帮助。

    如果我将一个10nF 电容器从 FET 源接地、振荡似乎消失了...

    但 不知怎么说、这并不是一种好的感觉...  它提供了一些信息、但可能会影响"重影"、可能还会影响 EMC/EMI 辐射。 还没有尝试过。

    您可能已经注意到、我们使用肖特基二极管和10欧姆电阻器、而不是齐纳二极管和电阻器。  在论坛中、我读出齐纳二极管的电压应小于 LED 电压、这表示激活该列时电流过齐纳二极管。 这可能会对恒流输出产生这种影响吗? 如果是,应首选哪一个电阻器,或者有多少电流流经齐纳二极管?

    我尝试过其他制造商的100uF 去耦电容器 C1和 C2、较低的 ESR、这似乎得到改善、从而减少了 U-DISP 处的干扰。  但在 LED 和恒流输出端测量的干扰不会通过以下较低的 ESR 电容降低:  与 U-DISPL 相比、我测量的 LED 和恒定电流输出上的干扰更多、这一事实似乎表明干扰不是来自电缆、而是源自恒定电流驱动器。

    我注意到在振荡期间、恒流输出上的电平下降得相当低...

    此致、

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

        我提到的导线是从 VLED 到相应 通道的总长度。 您的电线总长度是多少? 导线的长度是产生振荡的主要原因。

        对于齐纳二极管、齐纳二极管的钳位电压:0.6~0.7VLED (经验法则)。 电阻器的值取决于翻转重影的影响和放电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的信息。

    VLED 的长度(从 C1/C2到 FET)约为6cm (4.5英寸)。

    PCB 上有5条 PCB 走线(每个柱对应一条)从左到右穿过所有6个矩阵、长度约为23 CMM (9英寸)。
    每个 FET 都连接到其中一个 PCB 布线、有点远离 PCB 的中间、额外的长度可达约5cm (2英寸)。

    我们无法更改 LED 显示 PCB 的尺寸、因此 PCB 布线不能更短。 除非另有方法、否则我们必须使用更多 FET:例如、用于 eacht 显示驱动器的5个单独 FET、从而缩短 LED 矩阵列的 PCB 布线。

    是否有关于此寄生电感对 LED 驱动器的影响的任何信息? (我无法在数据表或其他 TI 技术信息中找到信息。)

    此致、

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

        遗憾的是、我们没有任何与此相关的现有材料。 通常、10cm 将开始 导致其他器件出现振荡。 您可以添加一个与连接线串联的电阻 器、并检查它是否起作用。