TLC59283是一款具有预充电 FET 的16通道恒流 LED 驱动器、有问题。
原理图:与数据表中的典型应用电路相似。 3个 TLC59283、用于6个 LED 矩阵5x7、多路复用 LED。
因此、5列会进入所有 te 矩阵。
V-LED 为3.5V。
电压恒流输出:如果未激活、则为2V (无电流流经 LED);激活时为1.5V (流过 LED)。
R-Iref 5k6、因此输出电流9 - 10mA。
当一个 TLC59283有很多恒定电流输出有效时、例如2x7 (2列、7行)、没有问题。
当2个或更多 TLC59283有许多恒定电流输出处于活动状态,并且它们在同一列中执行此操作时,该列处于活动状态的恒定电流输出似乎会振荡。
例如、显示屏上的 IIIIIIII 或 HHHH 或 LLLL:每个 TLC59283有2x7个活动输出(2列、7行)。
振荡频率约为19MHz 至25MHz、似乎随 V-LED 变化、或者可能随恒流输出上的电压变化、这是因为这取决于 V-LED。
问:这是否是一个已知现象,我们是否可以/应该做些什么来防止这种现象?