This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:降压/升压设计、在低输入电压高负载条件下具有低效率

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167515/lm5118-buck-boost-design-low-efficiency-at-low-vin-high-loading-condition

器件型号:LM5118

尊敬的 TI 专家:

我们有一个 LM5118降压/升压设计、规格如下。

输入电压:16V-68V

输出电压:54V

最大输出电流:1A

我们观察到、当输入电压为16V 和24V、而输出电流接近1A 时、效率较低。 16VIN/1AIout 时测得的效率仅为65%、24VIN/1AIout 时测得的效率仅为74%。  

您能否查看原理图并建议如何提高效率?

谢谢、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我假设效率会逐渐下降。  您是否还有上述级别的更多数据点? 或者从何处开始降低效率?

    首先、最好找出造成这种损耗的组件。

    您能不能尝试找出造成损失的组件? 这应通过温度升高来测量。

    您还可以使用差分探针检查 MOSFET 上的压降?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    原始测试数据应存在一些测试设置问题。 更新后的效率如下所示、看起来相当不错。

    然而、当  P54V 输出电流由电流探针监测时、电流波形会像正弦波那样摆动。 即使增加了电子负载电流、它仍然看起来像 振幅更高的正弦波。 这是否合理?  

    24Vin、P54V 输出电流、0A-eload

    24Vin、P54V 输出电流、0.5A 回放

    此处是测量电流并添加电子负载的位置。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    感谢您的更新。

    在回答新问题时、我不理解第一点:

    "24Vin、P54V 输出电流、0A-eload"

    -> 如何在没有电流的情况下实现任何电流振荡

    另一点要检查:

    您能否使用示波器探头检查输出电压。 如果这是稳定的、且回放应提供恒定的负载、则回放或当前探头的情况不正常。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请查找我的更新。

    "24Vin、P54V 输出电流、0A-eload"

    -> 如何在没有电流的情况下实现任何电流振荡

    -->系统负载约为7.9W。 电流波形是系统电流(e-load 与系统并联、但设置为0A)

    另一点要检查:

    您能否使用示波器探头检查输出电压。 如果这是稳定的、且回放应提供恒定的负载、则回放或当前探头的情况不正常。

    -->输出电压稳定,开关节点波形看起来正常。 我可以在捕获后提供输出电压。

    仅在电子负载上探测电流时、它在轻负载(<0.5A)时看起来恒定、但 在电子负载增加后会逐渐摆动。

    我将仔细检查电流探头和电子负载。

    同时,如果你有其他意见,请告诉我。

    谢谢

    Shisong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    如前所述、如果输出电压稳定(请记住我们进行电压调节)、则问题需要是回放侧。

    您可以尝试另一种方法、或使用分流电阻器作为负载进行检查。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    11天以来、我没有看到此主题的更新。

    因此、我假设问题已解决、我将关闭此主题。

    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复重新打开或启动新线程即可。

    此致、

     Stefan