尊敬的 TI 专家:
我们有一个 LM5118降压/升压设计、规格如下。
输入电压:16V-68V
输出电压:54V
最大输出电流:1A
我们观察到、当输入电压为16V 和24V、而输出电流接近1A 时、效率较低。 16VIN/1AIout 时测得的效率仅为65%、24VIN/1AIout 时测得的效率仅为74%。
您能否查看原理图并建议如何提高效率?
谢谢、
新生儿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
原始测试数据应存在一些测试设置问题。 更新后的效率如下所示、看起来相当不错。
然而、当 P54V 输出电流由电流探针监测时、电流波形会像正弦波那样摆动。 即使增加了电子负载电流、它仍然看起来像 振幅更高的正弦波。 这是否合理?
24Vin、P54V 输出电流、0A-eload
24Vin、P54V 输出电流、0.5A 回放
此处是测量电流并添加电子负载的位置。
谢谢
新生儿
您好 Stefan、
请查找我的更新。
"24Vin、P54V 输出电流、0A-eload"
-> 如何在没有电流的情况下实现任何电流振荡
-->系统负载约为7.9W。 电流波形是系统电流(e-load 与系统并联、但设置为0A)
另一点要检查:
您能否使用示波器探头检查输出电压。 如果这是稳定的、且回放应提供恒定的负载、则回放或当前探头的情况不正常。
-->输出电压稳定,开关节点波形看起来正常。 我可以在捕获后提供输出电压。
仅在电子负载上探测电流时、它在轻负载(<0.5A)时看起来恒定、但 在电子负载增加后会逐渐摆动。
我将仔细检查电流探头和电子负载。
同时,如果你有其他意见,请告诉我。
谢谢
Shisong