This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:bq24193

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, TPS3831, TPS3840, TPS3890, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831844/bq24193-bq24193

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: TPS3831TPS3840TPS3890TLV803E

您好!

我们正在开发 BQ24193 BMS IC。我们需要用于 bq24193的电池监控电路来实现电池保护。我们需要在电池电压达到3.5V 时切断电池电量、同时放电。有关设计电池监控电路设计的任何帮助。

谢谢、此致

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    我将此主题移至电压监控器 IC 组。 我还在 这里添加了指向您原始帖子 的链接、供他们参考。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    对于电池监控、我们建议使用毫微 Iq 器件。 我们有3个固定电压毫微级 IQ 电压监控器件。 低成本选项为 TLV803E。 最小尺寸选项是 TPS3831。 如果需要可编程延迟、我们建议使用 TPS3840。 所有这些器件都具有固定电压阈值、最接近3.5V 的电压阈值为3V。 如果3V 不适用于您的应用、则需要在 VDD 输入端使用电阻分压器。 或者、您也可以使用具有感应引脚的器件、例如 TPS3890、在该器件中、您可以使用感应引脚上的电阻分压器设置阈值。

    要缩小选项范围、设计的优先级是什么? 低成本? 低 IQ? 尺寸小? 可编程延迟?