请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24193 主题中讨论的其他器件: TPS3831、 TPS3840、 TPS3890、 TLV803E
您好!
我们正在开发 BQ24193 BMS IC。我们需要用于 bq24193的电池监控电路来实现电池保护。我们需要在电池电压达到3.5V 时切断电池电量、同时放电。有关设计电池监控电路设计的任何帮助。
谢谢、此致
Prasad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在开发 BQ24193 BMS IC。我们需要用于 bq24193的电池监控电路来实现电池保护。我们需要在电池电压达到3.5V 时切断电池电量、同时放电。有关设计电池监控电路设计的任何帮助。
谢谢、此致
Prasad
Prasad、
我将此主题移至电压监控器 IC 组。 我还在 这里添加了指向您原始帖子 的链接、供他们参考。
谢谢、
Ricardo
Prasad、
对于电池监控、我们建议使用毫微 Iq 器件。 我们有3个固定电压毫微级 IQ 电压监控器件。 低成本选项为 TLV803E。 最小尺寸选项是 TPS3831。 如果需要可编程延迟、我们建议使用 TPS3840。 所有这些器件都具有固定电压阈值、最接近3.5V 的电压阈值为3V。 如果3V 不适用于您的应用、则需要在 VDD 输入端使用电阻分压器。 或者、您也可以使用具有感应引脚的器件、例如 TPS3890、在该器件中、您可以使用感应引脚上的电阻分压器设置阈值。
要缩小选项范围、设计的优先级是什么? 低成本? 低 IQ? 尺寸小? 可编程延迟?