请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5164、 LM5088、 LM5161您好!
我的客户正在定义要安装在船舶上的 GPS 的设计。
目前的需要是:
解决方案未隔离
工作输入电压:18-56V (额定48V)
最大输入电压:16 (如果不使用降压解决方案、则小于16)-75V (或更高)
输出电压:15V
输出电流:1A
最高环境温度:70°C
我找到了解决方案:
•LM5164 (可能是 Q1版本)
•LM5088 (可能是 Q1版本)
还有什么可以评估的呢?
非常感谢、
Antonio