This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非隔离式直流/直流16-75V 输入电压- 15V 输出电压@1A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5088, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833378/non-isolated-dcdc-16-75vin---15vout-1a

主题中讨论的其他器件:LM5164LM5088LM5161

您好!

我的客户正在定义要安装在船舶上的 GPS 的设计。

目前的需要是:

解决方案未隔离
工作输入电压:18-56V (额定48V)
最大输入电压:16 (如果不使用降压解决方案、则小于16)-75V (或更高)
输出电压:15V
输出电流:1A
最高环境温度:70°C

我找到了解决方案:
•LM5164 (可能是 Q1版本)
•LM5088 (可能是 Q1版本)

还有什么可以评估的呢?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此内容转发给了产品专家、以便获得一些其他建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您还可以在此处考虑 LM5161 100V/1A 转换器。 但是、LM5164可能是最佳解决方案(您可以将其 EVM 称为可能的解决方案)。

    此致、

    Tim