This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:输出电压高于正常值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085-Q1, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833120/lm5085-q1-output-voltage-is-higher-than-normal

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5085

大家好、

客户使用 LM5085-Q1时遇到问题。 它们将输出设置为12.5V、输入范围为10V 至40V。

如果 VIN 低于13V、则输出与输入相同、LM5085工作100%占空比。  

2.将 VIN 从13V 增加到30V,输出也将增加到13.3V。  

增加纹波电阻器和电容器、R3为1Mohm、C3为3200pF、输出稳定在12.8V。 我已附上原理图以及 SW 和输出纹波波。

您能否帮助您评论输出为何会增加后续输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    我将您的问题提交给有关该器件的专家 Tim。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    请完成 此设计的快速入门文件、以便我们查看组件选择。 可从 LM5085产品文件夹下载该文件。

    请注意、输出将调节为高于反馈电阻器确定的直流设定点的注入纹波振幅的一半。 此外、FB 走线应尽可能短、以减少噪声拾取。  

    此致、

    Tim