This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678`s 电压延迟或输出电压纹波的原因是什么?

Guru**** 2384310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856949/lm2678-what-s-the-reason-of-the-lm2678-output-voltage-delay-or-output-voltage-ripple-greatly

器件型号:LM2678

尊敬的先生

        l 使用 TI 降压 lm2678sx-5.0/NOPB,原理如下:输入电压为11V (电容器1000uF*2),输出电压为5V (电容器1000uF*3),电感 L 为22uH (饱和电流3.6A),负载电流约为2.8A。   二极管的规格如下


在 质量产品中、发现一些产品的输出电压超过几十秒或输出电压 纹波很大、示波器用于监测二极管两端的电压波形。 当正常和异常时、波形如下:

(a)正常波形


(b)异常波形


您能帮助分析可能的原因和相应的解决方案吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    您是否可以尝试将输出电容器减小到2x180uF、并查看是否出现异常脉冲损耗?

    正常和异常情况之间的工作条件有何差异?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近、我放置了一个1nF MLCC 与二极管并联、然后它就可以工作了! 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这对我来说毫无意义。 您遇到了一个稳定问题、其中涉及设计稳定性的主要组件是电感器和输出电容器。  

    我很高兴您的问题得到解决。