This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24002:输入电流和充电过程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866738/bq24002-input-current-and-charging-process

器件型号:BQ24002

感谢你的答复
我还想问、
1根据典型应用电路图、IN 引脚和 VCC 引脚都连接到 VCC、因此如果 VCC 输入为5V/0.5A、则5V 电压流入 VCC 引脚、0.5A 电流流入 IN 引脚。

2关于充电过程、如果电池电压低于低电压、则预充电时间为22.5min、充电电流为60mA +-20mA。 如果电压大于低电压且小于过压、则会启动恒定电流充电、并且充电电流和输入电流与0.5A 保持一致、则充电恒定电压充电将在4.2V 开始。 是这样吗?

3如果我想要一些具有低输入电流和高输出电流的充电芯片、是否有这样的充电芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们可以帮助解决问题、但中的同一个问题将发布在该帖子和下面的帖子的两个位置。  是否要关闭原始帖子?

    e2e.ti.com/.../864510

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我关闭原始问题。

    我希望你能作出答复。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1根据典型应用电路图、IN 引脚和 VCC 引脚都连接到 VCC、因此如果 VCC 输入为5V/0.5A、则5V 电压流入 VCC 引脚、0.5A 电流流入 IN 引脚。 --- Bill J ---是的,还请注意,该器件上的电流感应电阻是外部的(图13 - R1),R1上的电压是在 ISNS 引脚之间测量的,用于调节电流。    

    2关于充电过程、如果电池电压低于低电压、则预充电时间为22.5min、充电电流为60mA +-20mA。 如果电压大于低电压且小于过压、则会启动恒定电流充电、并且充电电流和输入电流与0.5A 保持一致、则充电恒定电压充电将在4.2V 开始。 是这样吗? --条例草案 J-是

    3如果我想要一些具有低输入电流和高输出电流的充电芯片、是否有这样的充电芯片? -- Bill J ----您能再解释一下吗?  TI 拥有 BQ24002等线性充电器、输入电流将与输出电流相同。  还有开关充电器、通常是效率更高的降压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复
    我想问一下是否有一个输入电流相对较小、大约10mA、输出电流较大、大约60-100mA 的充电芯片。
    还是输入电流减小10mA、输出电流增大200mA 的升压芯片?
    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们还有其他可能适合您的应用的器件。  

    您能否描述您的应用以及电池充电器的使用方式。  输入电流受限为10mA 的说明表明、输入源可能是太阳能电池或能量收集器。  

    什么是电池电压?

    系统的输入功率也需要平衡、10mA 的输入电流和200mA 的输出电流将需要在低电流下具有高输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没有听到您的反馈、希望问题得到解决。  我现在将关闭该帖子、如果需要更多帮助、我们可以稍后打开该帖子。