感谢你的答复
我还想问、
1根据典型应用电路图、IN 引脚和 VCC 引脚都连接到 VCC、因此如果 VCC 输入为5V/0.5A、则5V 电压流入 VCC 引脚、0.5A 电流流入 IN 引脚。
2关于充电过程、如果电池电压低于低电压、则预充电时间为22.5min、充电电流为60mA +-20mA。 如果电压大于低电压且小于过压、则会启动恒定电流充电、并且充电电流和输入电流与0.5A 保持一致、则充电恒定电压充电将在4.2V 开始。 是这样吗?
3如果我想要一些具有低输入电流和高输出电流的充电芯片、是否有这样的充电芯片?