This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:功率调节

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827097/bq51013b-power-adjustment

器件型号:BQ51013B

您好!

我想实施无线电力传输、或者已经实施了无线电力传输、但结果不满意。
我使用"bq5002EVM-648"板作为发送器、使用"bq51013b"作为接收器。 作为线圈、我使用 Würth μ m 的"760308141"。 (我还在两侧测试了"760308110")
如果我对齐两个线圈、那么我可以测量接收器处在1.2V 左右波动的输出电压。 当然、这太低了、我认为我必须调整功率来增加它。
我已经为接收器侧设置了以下电路:

为了获得更高的电压、我必须更改哪些元件? 遗憾的是、数据表没有使我非常聪明、我知道 R_ILIM 会限制输出电流、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请尝试几件事情。

    1) FOD 引脚14需要通过电阻器连接到 ILIM 和接地端、请参阅数据表。  请注意、现在要重设的20k 电阻器不会弹出。

    2)   中连接到 AC1/AC2的 CS 和 CD 电容器可能会有所帮助。  有些设计可以在没有它们的情况下工作、但很少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经制作了另一个新的原理图。
    您可以查看一下吗? 我想使用线圈 WE760308141 (10µH)。
    您是否看到任何设计错误?
    我也将布局附加到了您的旁边、但我知道看到任何东西都非常困难或无法看到。

    提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     您可以尝试线圈 WE760308141 (10µH)--这是一个 TX 线圈,物理尺寸很大。   

    如需查看原理图、请参阅以下文章。