This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:调试问题

Guru**** 2781865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862829/ucc2897a-debugging-problem

器件型号:UCC2897A

您好,Jaden

在降低激励电感 LM 的条件下、MOSFET 的 ZVS 可在轻负载条件下导通、但在大负载后、效果不明显、LM 目前已降低4倍。 此外、在负载运行大约10分钟后、会出现不可移动负载的情况、变压器很热、VDS 波形会变得凌乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tracy、您好、专家明天会回来。 谢谢--- Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    您的帖子中有太多主观描述,因此我无法理解您的问题是什么。 请向我们提供更详细的说明

    例如:

    1.您使用 TI 的计算工具更改了 Lm 4次,您的计算结果是什么。 然后您从?μ uh 更改为?μ uh,在您更改之前和之后会发生什么情况?

    2."装货约10分钟后,便会出现不可移动的载荷" ,这是什么意思?

    3."变压器很热"。 您的室温是多少,温度如何。  绕组和磁芯分别的结构? 您的目标规格是什么。 ?

    4.“VDS 波形会变得凌乱”,这意味着混乱?  您附上了两个波形,请您解释每个通道信号并告诉我们测试条件。 您认为哪一个是"凌乱"的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tracy、

    通常、有源钳位正向拓扑在 重负载下无法实现初级低侧 N 沟道 MOS 的零电压开关    、除非变压器的负磁电流大于反射的输出电流。

    换言之、 ZVS 只能以   循环磁电流产生的极高传导功率损耗为代价来实现。 这将降低电源效率。  

    在 有源钳位正向的实际设计中、 低侧 N-MOS 的 Vds 设计为在其  导通前的重负载下等于 Vin、而不是0V。  

    此致
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、感谢您的回复。

    我还有一个问题要问您:ACF 中变压器的电感是否有任何要求?如何计算?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    我假设您的问题是如何计算变压器的磁感。 如果是、您需要考虑两个限制。

    一种是负磁电流必须足够大、以便在死区时间内使低侧 MOSFET 放电、另一种是循环磁电流不应太大、无法降低电源效率。

    这是一种折衷、最佳折衷应通过实际产品的调整来确定。

    此致

    弗兰克