This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915和 BQ24715

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857687/bq77915-and-bq24715

主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ24715

您好!

我正在尝试使用 BQ77915和 BQ24715为采用3s2p 配置的系统构建电池管理系统。 我对负载连接感到困惑。  我要附上下面的原理图

  • 负载应该只通过 BQ24715连接、或者应该也连接到 BQ77915 Bat+端子上?
  • 您能否告诉我 BQ24715处的 P 沟道 MOSFET Q5将打开/关闭的情况?  
  • 如何 根据所需的额定值对 BQ24715 IC 进行编程?  

谢谢你

此致

B. Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    负载可以任意连接。 如果直接连接到电池(BAT+)、则编程到充电器中的充电电流将由负载和电池共享。  

    如果您通过 BQ24715放置负载、此适配器将提供设定的充电电流、并且保持电池充电电流(假定您没有达到保护特性)。 如果您选择充电选项寄存器中的充电抑制位、则当充电电流设置为0mA 时、外部 PMOS 将被禁用、BATOVP 将被触发。  

    该充电器可通过 SMBus 完全编程。 您需要写入相应的寄存器、以便将充电设置编程为所需的电池额定值。

    此致、

    Joel H