请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ77915、 BQ24715您好!
我正在尝试使用 BQ77915和 BQ24715为采用3s2p 配置的系统构建电池管理系统。 我对负载连接感到困惑。 我要附上下面的原理图
- 负载应该只通过 BQ24715连接、或者应该也连接到 BQ77915 Bat+端子上?
- 您能否告诉我 BQ24715处的 P 沟道 MOSFET Q5将打开/关闭的情况?
- 如何 根据所需的额定值对 BQ24715 IC 进行编程?

谢谢你
此致
B. Harini Krishna