This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:符合 BC1.2接地偏移高速和全速测试

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867331/tps254900-q1-compliance-with-bc1-2-ground-offset-high-speed-and-full-speed-testing

器件型号:TPS254900-Q1

大家好、

TPS254900-Q1是否完全符合 BC1.2 CDP 接地偏移测试-全速和高速? 是否有任何可用的测试数据表明我们已通过此器件的测试?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Becker:

    TPS254900-Q1已在 USB2.0高速中测试 BC1.2 CDP,   我们的大众客户没有认证问题。

    我不太清楚地知道接地偏移测试, 它是 CDP 测试中的新测试项目吗?  您知道 详细的测试设置吗? 我假设 在接地端增加一些电压,以检查 CDP 握手是否成功,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的深入见解! 接地偏移测试可在 BC1.2规范中找到。 我已将"全速"部分放在下面:

    您的团队是否在这种情况下测试了 TPS254900-Q1?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我 不确定 我们 以前是否已经测试过此标准,  您是否在 您的项目中遇到了测试问题 ?

    Michael .tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我的项目中可能存在测试问题。 您的团队是否可以在工作台上全速和高速运行此测试?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我已经 与我们的团队成员讨论 过,他们对这项测试有更多的了解。

    CDP 接地偏移 测试是一项系统测试、而不是硅器件测试。  

    根据测试 项目1至6、验证 端口 是否可以完成 CDP 握手。 7~11项添加了接地偏移、以验证系统 SoC 响应。  在7~11步骤中、TPS254900-Q1仅将 DP 和 DM 旁路到 SoC、因此 在这些测试中不应出现器件问题。

    您是否知道测试中的哪个步骤失败 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    CDP 接地偏移测试是一项系统测试、您回答正确。 但是、我认为 BC1.2中的所有测试都是系统级测试、对吧? BC1.2中是否有任何芯片器件级测试?

    故障发生在步骤9、即应用到0.375V 偏移后的复位和枚举。 是否有好的方法来检查以确保 DP 和 DM 正确传递信号?

    感谢您对这个 Michael 的帮助!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在我们大多数客户中、TPS254900-Q1 BC1.2测试通过。 当器件设置为 CDP 模式时、DP 和 DM 将通过传递数据保持开启。 您可以使用万用表测试 DP/M_IN 和 DP/M_OUT、以检查数据开关是否在测试中打开。

    在这种情况下、我假设接地布局不好、可能是您的数据接地中存在噪声或数据接地迹线太小、无法在高电流充电情况下创建等效电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您是否解决了问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的跟进! 我将在离线时与您进行讨论。

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    好的、我将在这里结束问题、并与您离线讨论、谢谢!