大家好、
TPS254900-Q1是否完全符合 BC1.2 CDP 接地偏移测试-全速和高速? 是否有任何可用的测试数据表明我们已通过此器件的测试?
谢谢、
进行了比较
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TPS254900-Q1是否完全符合 BC1.2 CDP 接地偏移测试-全速和高速? 是否有任何可用的测试数据表明我们已通过此器件的测试?
谢谢、
进行了比较
您好、Michael、
感谢您的深入见解! 接地偏移测试可在 BC1.2规范中找到。 我已将"全速"部分放在下面:
您的团队是否在这种情况下测试了 TPS254900-Q1?
谢谢、
进行了比较
您好、Jared、
我已经 与我们的团队成员讨论 过,他们对这项测试有更多的了解。
CDP 接地偏移 测试是一项系统测试、而不是硅器件测试。
根据测试 项目1至6、验证 端口 是否可以完成 CDP 握手。 7~11项添加了接地偏移、以验证系统 SoC 响应。 在7~11步骤中、TPS254900-Q1仅将 DP 和 DM 旁路到 SoC、因此 在这些测试中不应出现器件问题。
您是否知道测试中的哪个步骤失败 ?
您好、Jared、
在我们大多数客户中、TPS254900-Q1 BC1.2测试通过。 当器件设置为 CDP 模式时、DP 和 DM 将通过传递数据保持开启。 您可以使用万用表测试 DP/M_IN 和 DP/M_OUT、以检查数据开关是否在测试中打开。
在这种情况下、我假设接地布局不好、可能是您的数据接地中存在噪声或数据接地迹线太小、无法在高电流充电情况下创建等效电阻。