This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:需要设计帮助:3.3V-4.5V 输入、6V 输出@ 0.4A

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856987/tlv61048-need-design-help-3-3v-4-5v-in-6v-out-0-4a

器件型号:TLV61048

您好!

我尝试在 Webench 中执行此操作、但似乎部件太新了。 从较高层次看、我正在寻找一个低成本升压转换器、该转换器由3个"C"单元组成、总电压为3.3V - 4.5V、以在6V、0.4A 的电流下驱动小型电机。 TLV61048采用哪些元件?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,今天的情况非常糟糕。 我将在下星期一答复。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrk:

    感谢您耐心等待。

    您可以参考 EVM。  http://www.ti.com/lit/ug/slvubm6a/slvubm6a.pdf

    因为您的应用 具有更低的 Vout 和更小的负载电流。 您可以选择16V 或10V 速率电容、但要确保有足够的具有直流偏置因子的有效电容。 对于电感、电流容量可能会小一些、但要注意启动期间的电流。 对于二极管、 16V 1A 应该正常。

    以上只是建议、您仍然需要验证您的应用并检查其是否符合您的要求。