尊敬的所有人:
随附的是我最初构建的原理图。 请帮助确认该方案是否可行?
应用于 LED 调光器、使用100V 输入、需要满足前截止调光器和后截止调光器的要求
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
随附的是我最初构建的原理图。 请帮助确认该方案是否可行?
应用于 LED 调光器、使用100V 输入、需要满足前截止调光器和后截止调光器的要求
谢谢!
您好、Timsen、
原理图是可行的。 没有值、我不知道您的 LED 电压或电流。 您拥有的原理图与数据表相同。 我会查看 LM3445EVM-695。 这包括 EMI 滤波、三端双向可控硅开关元件阻尼电路以及负载电路、以防止三端双向可控硅开关元件触发错误。 连接到前缘和后缘调光器很困难、可能需要进行一些电路调整。 有许多不同的三端双向可控硅开关元件和后缘型调光器、它们的运行方式可能会有很大不同。
此致、
您好、Timsen、
当电路深度变暗时、连接到 DIM 引脚的电路会产生额外的负载。 TRIAC 调光器需要一定的电流来保持导通状态、这有助于实现这一点。 从整流交流电到 GND 的电容器会使情况更糟、因为它们在电压下降时提供电流。
当谷底填充电容器开始接管时、Q4电路会增加负载、因为电流不会来自输入。 同样、这是为了在谷底填充电容器将源极接至 LM3445时为三端双向可控硅开关元件调光器创建负载、并帮助将整流交流电容器放电至接地。
当整流交流电的下降沿在下降沿具有更高的 dv/dt 时、Q2电路会增加负载。 该电路用于反相/后缘型调光器。 这有助于对电容器进行放电、以防止角度感应变得很宽(这将成为导致 LED 光输出振荡的正反馈机制)。
它可以在最大程度地降低负载(效率影响)与使用各种调光器的情况下实现平衡。 在运行时观察调光器的电流和电压输出、将显示电路是否正常工作。
此致、