This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:原理图确认

Guru**** 1440170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445EVM-695, LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856078/lm3445-schematic-confirmation

器件型号:LM3445

尊敬的所有人:

   随附的是我最初构建的原理图。 请帮助确认该方案是否可行?

应用于 LED 调光器、使用100V 输入、需要满足前截止调光器和后截止调光器的要求

谢谢!

e2e.ti.com/.../LM3445-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    原理图是可行的。  没有值、我不知道您的 LED 电压或电流。  您拥有的原理图与数据表相同。  我会查看 LM3445EVM-695。  这包括 EMI 滤波、三端双向可控硅开关元件阻尼电路以及负载电路、以防止三端双向可控硅开关元件触发错误。  连接到前缘和后缘调光器很困难、可能需要进行一些电路调整。  有许多不同的三端双向可控硅开关元件和后缘型调光器、它们的运行方式可能会有很大不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

        问题1:能否在 lm3445evm-695的原理图中解释电路每个部分的功能?

    Q2:我 需要满足前切割调光器和后切割调光器的要求、您说"可能需要一些电路调整"。  您能为我提供电路参考吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    当电路深度变暗时、连接到 DIM 引脚的电路会产生额外的负载。  TRIAC 调光器需要一定的电流来保持导通状态、这有助于实现这一点。  从整流交流电到 GND 的电容器会使情况更糟、因为它们在电压下降时提供电流。

    当谷底填充电容器开始接管时、Q4电路会增加负载、因为电流不会来自输入。  同样、这是为了在谷底填充电容器将源极接至 LM3445时为三端双向可控硅开关元件调光器创建负载、并帮助将整流交流电容器放电至接地。

    当整流交流电的下降沿在下降沿具有更高的 dv/dt 时、Q2电路会增加负载。  该电路用于反相/后缘型调光器。  这有助于对电容器进行放电、以防止角度感应变得很宽(这将成为导致 LED 光输出振荡的正反馈机制)。

    它可以在最大程度地降低负载(效率影响)与使用各种调光器的情况下实现平衡。  在运行时观察调光器的电流和电压输出、将显示电路是否正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、