Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
您好!
在我的应用中、必须有一种方法可以手动打开或关闭 DSG FET、我知道 DSG 和 CHG FET 可以单独控制、 但我 不知道 寄存器 address.can 您告诉我 用于单独控制 FET 的专用寄存 器的地址。就像 BQ40z80中的专用寄存器0x4cc4一样。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50-R2
您好!
在我的应用中、必须有一种方法可以手动打开或关闭 DSG FET、我知道 DSG 和 CHG FET 可以单独控制、 但我 不知道 寄存器 address.can 您告诉我 用于单独控制 FET 的专用寄存 器的地址。就像 BQ40z80中的专用寄存器0x4cc4一样。
您好、Andy
我从 e2e 获得了屏幕截图、链接如下。
标题: BQ40Z80:用于系统开/关的 CHG 和 DSG 固件控制
我一直在尝试实现 手动命令 DSG/CHG FETON 或 单独关闭的方法。由 MCU 控制的保护。
我设置 FET_EN = 0并禁用密封模式、我希望使用 DSG/CHG_FET_TOGGLE 命令 单独手动控制 DSG/CHG FET 的开启或 关闭 。
但我发现、当我设置 DSG_FET_TOGGLE = 1时、如果 DSG 电流值高于 特定 阈值、即使 CHG_FET_TOGGLE = 0、CHG 也会自动开启。
当处于 CHG 模式时、也会发生这种情况。DSG_FET_TOGGLE = 0、但 DSG FET 会打开。
是否 有任何方法 可以手动命令 DSG/CHG FET 导通或关断?