This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:手动开启或关闭 DSG FET

Guru**** 2618285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868975/bq40z50-r2-manually-command-the-dsg-fet-on-or-off

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

   在我的应用中、必须有一种方法可以手动打开或关闭 DSG FET、我知道 DSG 和 CHG FET 可以单独控制、 但我 不知道 寄存器 address.can 您告诉我  用于单独控制 FET 的专用寄存   器的地址。就像 BQ40z80中的专用寄存器0x4cc4一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看哪一个寄存器能满足您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    如果 可以、请告诉我该  寄存器的寄存器地址和说明。  我正在等待 您 的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您在哪里可以看到 BQ40z80专用寄存器的屏幕截图?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您真正进行手动控制、您可以将 FET_EN 设置为0、然后您将能够使用 MAC 命令0x1F 或0x20来开启和关闭 CHG 或 DSG FET。   您可以在 BQ40z50-R2 TRM 的第95页上找到更多详细信息。

    请注意、这不是推荐的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

      我从 e2e 获得了屏幕截图、链接如下。

      标题: BQ40Z80:用于系统开/关的 CHG 和 DSG 固件控制

       https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/851739?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=firmware%20control%20of%20chg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我一直在尝试实现 手动命令 DSG/CHG FETON 或 单独关闭的方法。由 MCU 控制的保护。

      我设置 FET_EN = 0并禁用密封模式、我希望使用 DSG/CHG_FET_TOGGLE 命令 单独手动控制  DSG/CHG FET 的开启或 关闭 。

      但我发现、当我设置 DSG_FET_TOGGLE = 1时、如果 DSG 电流值高于 特定 阈值、即使 CHG_FET_TOGGLE = 0、CHG 也会自动开启。

     当处于 CHG 模式时、也会发生这种情况。DSG_FET_TOGGLE = 0、但 DSG FET 会打开。  

      是否 有任何方法 可以手动命令 DSG/CHG FET 导通或关断?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    在本例中、它用于 CHG FET 保护。 如果 CHG FET 关断、则电流需要沿放电方向流经 CHG FET 的波特二极管。 因此、这就是您看到此行为的原因。

    没有明确的控制、您可以打开其中一个而不打开另一个。