请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25926 您好!
我需要两件事:
用于对器件进行 UL 2367和 UL60950认证的 UL 报告。
2. 我需要知道芯片的 UL 认证(单点故障 UL60950)是否也适用于 EN/UVLO 引脚。 在我的应用程序中,EN/UVLO 引脚在内部不能处于导通状态。 对于 UL 和单点故障,必须批准其在“关闭”状态下发生故障。
我要提前感谢大家及时作出回应。
Don