This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:针对 EN/UVLO 的 UL 报告和故障安全条件

Guru**** 2585255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832496/tps25926-ul-report-and-failsafe-condition-for-en-uvlo

器件型号:TPS25926

您好!

我需要两件事:

用于对器件进行 UL 2367和 UL60950认证的 UL 报告。

2. 我需要知道芯片的 UL 认证(单点故障 UL60950)是否也适用于 EN/UVLO 引脚。  在我的应用程序中,EN/UVLO 引脚在内部不能处于导通状态。  对于 UL 和单点故障,必须批准其在“关闭”状态下发生故障。

我要提前感谢大家及时作出回应。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    今天是 TI 印度之旅。 我下周初会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    UL 从“固态过流保护器”类别的电流限制角度评估我们的器件。 它们通过修改 RLIM 值并在建议的电压范围内测试器件、从而在器件数据表中指定的电流限制范围内。

    标准 UL 2367、UL 60950不考虑所评估器件的其他引脚的失效防护/状态。 实际上、它们禁用电子保险丝的 UVLO、OVLO 保护、因为它们仅关心电流限制变化/容差。