大家好、
您会在下面提出客户的三个问题吗?
1.根据数据表 P23、是用公式(14)计算的吨充电时间
输出电容 Co 至 Vcc (最大值)、并且了解充电时间是否正确
将计时器电容器 CT 同时从1V 更改为4V?
2.是从电流限制/功率限制检测到计时器电容器 CT 充电到启动电压1V 至4V 的时间
运行(FET 关闭)?
3.限制操作开始后、序列将在充电/放电16个周期时重试
重复到 CT (P19图18)。 16个周期的周期是吨与充放电的比率
时间(1:10)或 Trery 根据第26页的公式(26)计算得出的值是否适用于16个周期?
谢谢
此致、
Shidara