This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:启用问题

Guru**** 2533880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831811/lp5569-enable-issue

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP5562

尊敬的团队:

当我使用 LP5569时、
当我打开 LED 时、
然后我下拉 EN/PWM 的引脚、
但 LED 仍然亮起、您可以继续按照说明进行操作。

如果在上电后首次拉低 EN/PWM 引脚、
在初始控制 IC 之后、此时不会初始化它、并且无法执行命令。


使用 LP5562时不会出现此问题。
首先打开 LED、然后 EN/VCC 引脚拉低、
LED 将熄灭、

如果在上电后首先拉 EN/VCC 的引脚、
在初始控制 IC 之后、此时不会初始化它、并且无法执行命令。


我不知道我的初始控制 IC 程序/步骤是否错误?
LP5562初始化:
I2cset -y 0 0x30 0x0 0x40
I2cset -y 0 0x30 0x70 0x0

LP5569初始化:
I2cset -y 0 0x40 0x0 0x40

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei:

        我们已指派合适的工程师来查看此内容 、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuan Wei、

    如果 EN/PWM 为低电平、则芯片不应工作。

    我有两个问题:

    1.您是否为此引脚使用 EN 或 PWM? 我看不到地址= 7h 的代码。

    2.您是否测试 EN/PWM 引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei:

       您的最新进展是什么? 您是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们已经在这里解决了这个问题。

    我们可以关闭该线程。

    BR

    Kevin