主题中讨论的其他器件: LP5562
尊敬的团队:
当我使用 LP5569时、
当我打开 LED 时、
然后我下拉 EN/PWM 的引脚、
但 LED 仍然亮起、您可以继续按照说明进行操作。
如果在上电后首次拉低 EN/PWM 引脚、
在初始控制 IC 之后、此时不会初始化它、并且无法执行命令。
使用 LP5562时不会出现此问题。
首先打开 LED、然后 EN/VCC 引脚拉低、
LED 将熄灭、
如果在上电后首先拉 EN/VCC 的引脚、
在初始控制 IC 之后、此时不会初始化它、并且无法执行命令。
我不知道我的初始控制 IC 程序/步骤是否错误?
LP5562初始化:
I2cset -y 0 0x30 0x0 0x40
I2cset -y 0 0x30 0x70 0x0
LP5569初始化:
I2cset -y 0 0x40 0x0 0x40
BR
Kevin