在我们的设计中、前端保护电路具有由 LM5069控制的 MOSFET 栅极。 在 LM5069中、内部齐纳二极管用于将 VGS 调节为12V。 我是否会在温度上升时获得齐纳二极管的泄漏电流、因为泄漏电流将影响 MOSFET 的栅极。 我们的环境温度约为85摄氏度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Rakesh 为您提供的支持。
现在、很明显、在 MOSFET 栅极上升期间、电荷泵16uA 正在为栅极电容充电。 打开 MOSFET 后、齐纳二极管分流16uA 以保持12V 电压。
如果存在这种情况、内部齐纳二极管可能会出现错误行为、例如灌入大于16uA 的电流、这可能导致 MOSFET 进入线性区域。
在我们的设计中、在 GATE 和 IC GND 之间使用了将瞬态钳位到31V 的外部齐纳二极管、其泄漏电流会随温度的变化而变化(实际上是在测试期间看到的)。
因此、泄漏电流随着温度的升高而增加、导致 MOSFET 线性运行、这是由于长时间的功率耗散和 MOSFET 发生故障。然后、我们用另一个器件更改了齐纳二极管并进行了测试。 高温泄漏问题消失了。
在持续测试期间、我们再次看到 MOSFET 故障发生在未知时间、测试期间无法找到。 因此、我们将调试故障原因可能是什么。
以及 LM5069将所有情况视为故障的情况。 仅在特定时间内超出电流限值的行为被视为故障、甚至超过特定时间的功率限值也被视为故障。
此致、
马哈拉西帕拉马西文。
您好、Rakesh、
我们使用的齐纳二极管 具有小于1uA 的反向泄漏电流@85摄氏度
我是否可以知道您是指反向电流还是反向泄漏电流?
并告诉我我我的电路是否有任何问题。
Rpwr = 18.2K 欧姆
Rsns = 1Mohm
使用的 MOSFET AUIRFS3107TRL (背靠背提供反向保护)
用于在栅极 MMSZ4717T1G 钳位的齐纳二极管
VIN = 28V
Iload = 20A
Cload = 2mF
TAmbient = 85摄氏度
Rthjc = 3.4W/degC (包括 MOSFET 0.4W/degC +散热焊盘1.3W/degC +散热器0.75W/degC +散热过孔0.92W/degC)
定时器电容器= 1.33uF
栅极电阻= 10欧姆
我们无法确定 MOSFET 发生故障的时间和原因。 如果您对这些信息有任何了解、请与我们分享。
此致、
马哈拉西帕拉马西文。
Maharasi 您好、
似乎是 FET SOA 问题、而不是齐纳钳位问题。 您是否在栅极添加了软启动电路以支持2mF 负载。 ?
您是否使用设计计算器验证了您的设计? 如果不是-请填写并发送给我进行审核。 可从 http://www.ti.com/product/LM5069/toolssoftware 获取
BR、Rakesh
您好、Rakesh、
祝你新年快乐!!!!
我已填写了设计计算器并随附此回复。
如果您注意到任何问题、请查看并告诉我。
提前感谢、
马哈拉西 P.
e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xls