大家好、
是否可以通过使用外部附加电路将 TPS2663x 系列电子保险丝用于110V 直流应用?
请提供您宝贵的反馈。
此致、
S.Saravanakumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sarvanakumar、
在110V 直流电压下运行时、需要在 TPS2663的输入端增加一个内衬稳压器或类似电路、以将电压降至60V。 该附加电路会消耗大量功率。
您可以在以下链接中找到采用其他 TI 器件的110V 直流输入的参考设计:
您好!
请在以下链接中找到相同的内容、
http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf
谢谢你。
此致、
S.Saravanakumar
您好 SarvanaKumar、
对于110V 直流输入、需要在 TPS2663的输入端使用电源转换器。
对于70W 功率:您可以考虑参考设计 PMP30631.1
对于100W 功率、您可以考虑参考设计 PMP7453。
应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf 中描述的电路 适用于感应电压,不适用于电力输送。