This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:如何使用外部附加电路将 TPS26630用于110V 直流应用?

Guru**** 1821800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855012/tps2663-how-to-use-tps26630-for-110v-dc-application-using-external-additional-circuit

器件型号:TPS2663

大家好、
是否可以通过使用外部附加电路将 TPS2663x 系列电子保险丝用于110V 直流应用?
请提供您宝贵的反馈。


此致、
S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana Kumar、

    感谢您关注 TPS2663电子保险丝。 该器件不能用于110V 直流运行、因为它具有60V 集成式功率 MOSFET、并且在上电、输出短路等情况下、该器件会因过压应力(110V)而损坏

    此致、

    Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在此附上了另一个 TI 产品的屏幕截图、该产品支持60V 以下。

    他们提供了应用手册、以使用外部电阻器网络将其用于110V 直流。

    我根据该产品提出的问题。 是否有任何与 TPS2663类似的可能性?

    谢谢你。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarvanakumar、

    在110V 直流电压下运行时、需要在 TPS2663的输入端增加一个内衬稳压器或类似电路、以将电压降至60V。 该附加电路会消耗大量功率。

    您可以在以下链接中找到采用其他 TI 器件的110V 直流输入的参考设计:

    http://www.ti.com/reference-designs/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    如上述屏幕截图中所述、我可以使用类似的电路并将电压从110V DC 降至60V DC。

    再进一步说明一下、电路也可用于110V 交流应用...是否也支持 TPS2663 ?

    谢谢你  

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    屏幕截图仅显示文档标题。 您能否共享此文档的 TI.com 链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在以下链接中找到相同的内容、

    http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf

    谢谢你。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SarvanaKumar、

    应用手册介绍了如何使用电阻分压器将高电压(48、110、240)降至较低的值。 流经这些电阻器的电流不大(<5mA)、因为该电路仅用于感应、而不用于从高压源获取电力。

    使用此电路、您只需从高电压源中提取2mA 至5mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据上述应用手册、即使您更改器件型号以承受高电压源处理能力、也是如此。

    TPS2663x 不会驱动110V 直流电源电压。 这是您的反馈吗?

    谢谢你。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarvanakumar、

    您能否分享将与 TPS2663搭配用于高电压输入(110V 直流)的设计方框图/电路图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有适用于110V 直流应用的 TPS2663x 的任何电路图/方框图。

    由于我们没有收到 TI 针对110V 直流应用的任何确认。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SarvanaKumar、

    对于110V 直流输入、需要在 TPS2663的输入端使用电源转换器。

    对于70W 功率:您可以考虑参考设计 PMP30631.1

    对于100W 功率、您可以考虑参考设计 PMP7453

    应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf 中描述的电路 适用于感应电压,不适用于电力输送。