This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:如何限制最大占空比

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868026/ucc28250-how-to-limit-the-max-duty-cycle

器件型号:UCC28250

我们在非隔离式直流/直流转换器中使用 UCC28250作为全桥控制器。 输入电压为70Vdc、输出电压为5.72Vdc。

初级 MOSFET 正常导通时间为1.5us、初级 MOSFET 导通时间异常可能为3us。

 

请检查以下波形、  

 

一旦输出短路,占空比将在一个周期内从1.5us 更改为3us。 由哪一个引脚领导? 如何限制最大占空比?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初级 MOSFET 的 CH1、黄色、VDS

    CH2、蓝色、Vin

    CH3、粉色、变压器上的电压

    CH4、绿色、Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在短路测试中、输出电压将降至环路基准的设置点以下。 因此、COMP 引脚上的电压会增加、从而将占空比增加到最大值。 为了限制短路测试下的占空比、您应该利用控制器的 ILIM 功能。

    此致
    弗兰克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1为黄色、Vramp

    CH2、蓝色、 Vcomp

    CH3为红色、 是初级 MOSFET 的 Vgs

    绿色通道4、5V 输出

     

    我们可以看到、在正常运行期间、初级 MOSFET 的 Vgs 将在 Vcomp 等于或 小于 Vramp 之前变为低电平。 但当输出短路时、即使 Vramp 高于 Vcomp、初级 MOSFET 的 Vgs 也无法变为低电平、直到 Vramp 变为低电平。 根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 管脚是内部误差信号放大器的输出,也是 PWM 比较器的输入信号。 PWM 比较器的最大输入共模电压为2.8V。建议将斜坡的峰值设定为低于2.3V。否则、 为了使内部 PWM 比较器正常工作、COMP 引脚的电压应该被外部电路钳制在低于2.8V 的电压上。 建议使用下面详述的外部电路来实现电压钳位功能。

    否则、您可能会观察到比较器作为捕获波形的传播延迟更长。  

    最好的农家

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     '建议将斜坡的峰值设定为低于2.3V。'是否2.3V 是拼写错误? 2.3V 过低。  根据规格图29、斜坡可连接至 Vref 或 Vin、如何将其限制在2.3V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.3V 不是拼写错误。 尽管连接到斜坡的上电阻器连接到更高的电压、但斜坡的峰值电压仍取决于斜坡引脚上的 RC 常数。 因此、您可以增大此常数以减小斜坡的峰值电压。

    但是、值得指出的是、无论斜坡的峰值电压如何、COMP 电压都将达到短路测试下的最大值。 因此、如果您想要限制短路测试下的占空比、则需要在前一答复中建议的 COMP 引脚上添加外部钳位电路、或者通过将初级侧电流反馈回 ILIM 引脚来利用集成式逐周期电流限制功能。

    希望这对您有所帮助。 如果此回复无法解决您的问题、请随时通过 Frank-tang@ti.com 向我发送电子邮件。

     

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在几个周期后使 COMP 电压达到短路测试下的最大值? 例如降低电源环路的交叉频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色通道1、Vcomp

    CH2、蓝色、 Vramp

    CH3为红色、 是初级 MOSFET 的 Vgs

    绿色通道4、5V 输出

    我们按照您的建议添加了 COMP 钳位电路、但当 Vcomp=Vramp 时、PWM 仍然不会立即关断。 Vcomp 的电压被限制在2.8V 以下。 根本原因是什么?