我们在非隔离式直流/直流转换器中使用 UCC28250作为全桥控制器。 输入电压为70Vdc、输出电压为5.72Vdc。
初级 MOSFET 正常导通时间为1.5us、初级 MOSFET 导通时间异常可能为3us。
请检查以下波形、
一旦输出短路,占空比将在一个周期内从1.5us 更改为3us。 由哪一个引脚领导? 如何限制最大占空比?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CH1为黄色、Vramp
CH2、蓝色、 Vcomp
CH3为红色、 是初级 MOSFET 的 Vgs
绿色通道4、5V 输出
我们可以看到、在正常运行期间、初级 MOSFET 的 Vgs 将在 Vcomp 等于或 小于 Vramp 之前变为低电平。 但当输出短路时、即使 Vramp 高于 Vcomp、初级 MOSFET 的 Vgs 也无法变为低电平、直到 Vramp 变为低电平。 根本原因是什么?
您好!
2.3V 不是拼写错误。 尽管连接到斜坡的上电阻器连接到更高的电压、但斜坡的峰值电压仍取决于斜坡引脚上的 RC 常数。 因此、您可以增大此常数以减小斜坡的峰值电压。
但是、值得指出的是、无论斜坡的峰值电压如何、COMP 电压都将达到短路测试下的最大值。 因此、如果您想要限制短路测试下的占空比、则需要在前一答复中建议的 COMP 引脚上添加外部钳位电路、或者通过将初级侧电流反馈回 ILIM 引脚来利用集成式逐周期电流限制功能。
希望这对您有所帮助。 如果此回复无法解决您的问题、请随时通过 Frank-tang@ti.com 向我发送电子邮件。
此致
弗兰克