Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
我正在搜索有关 BQ27542 IC 监测计与 bqStudio 通信的信息。 因为我的 PC 没有检测到此 IC。 我的 IC 连接到 i.mx 6 Solo DUAL 的 i2c 端口。 我不想在 PC 的 bqstudio 和 I.mx 6 Solo 双路的电量监测计 IC 之间使用 EV2400。 我需要另一种在不使用 EV2400的情况下通过 PC 检测 IC 的方法。
请在描述性中提供任何其他选项。