This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:而是 ev2400、任何监测计与 bqstudio 通信的选项都可用。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832651/bq27542-g1-instead-ev2400-any-option-is-there-for-gauge-communicate-with-bqstudio

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我正在搜索有关 BQ27542 IC 监测计与 bqStudio 通信的信息。 因为我的 PC 没有检测到此 IC。 我的 IC 连接到 i.mx 6 Solo DUAL 的 i2c 端口。 我不想在 PC 的 bqstudio 和 I.mx 6 Solo 双路的电量监测计 IC 之间使用 EV2400。 我需要另一种在不使用 EV2400的情况下通过 PC 检测 IC 的方法。

请在描述性中提供任何其他选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangal、

    另一个器件是 EV2300、但它已停产。您可能 可以从 DigiKey 或第三方网站获取一个器件。 或者、尝试使用 Windows 7的 PC、因为我不明白为什么您的 ev2400和 bqstudio 不起作用。 我使用 ev2400和 windows 10、它工作正常。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不想使用 EV2300或2400。 但是、我想制作自己的硬件来帮助 bqStudio 检测 bq27542、请帮助我制作 该电路、并告诉我需要编写哪个接口代码