This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2045A:电源开关的电流限制与电流预算

Guru**** 2512415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2045A, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867702/tps2045a-current-limit-vs-current-budget-of-power-switch

器件型号:TPS2045A
主题中讨论的其他器件: TPS2552

尊敬的 TI:

我计划在 我的设计中使用 TPS2045A - USB 集线器。 IC 规格:0.25A 连续电流和0.5A 限流。

应用预算仅为0.3A。 因此、如果负载消耗超过0.3A、我希望电源开关检测并通知主机 MCU。

如果 USB 端口上的负载消耗0.4A、会发生什么情况?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 不建议使用 连续 电流,而是使用规格。

    较高的电流 将使器件进入过热保护状态、否则寿命 将无法保证。  

    如果 您想使用 0.4A、我们建议您为  您的设计选择合适的器件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    预算为0.3A、我计划使用0.25A 持续电流作为阈值。

    在这种情况下、我将测量连接0.4A 负载时器件的响应方式。

    如前所述、0.4A 连续电流将使 TPS2045A 进入过热保护状态、否则 寿命 将无法保证。

    关于热保护、使用0.4A 时、我估计热性能约为27oC

    在寿命方面、我认为 TPS2045A 可耐受0.4A 电流。

    此外、TPS2045A 还推荐了最大持续电流。 但其他电源开关在计算阈值时没有提到连续电流。 例如,TPS2552的数据表

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉缺少该线程。

    0.4A 负载与0.25A 持续电流一样、一定会影响 IC 的寿命。

    您可以将电流限制设置为高于连续电流。 但它处于故障状态。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。