主题中讨论的其他器件: TPS2552
尊敬的 TI:
我计划在 我的设计中使用 TPS2045A - USB 集线器。 IC 规格:0.25A 连续电流和0.5A 限流。
应用预算仅为0.3A。 因此、如果负载消耗超过0.3A、我希望电源开关检测并通知主机 MCU。
如果 USB 端口上的负载消耗0.4A、会发生什么情况?
谢谢、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
预算为0.3A、我计划使用0.25A 持续电流作为阈值。
在这种情况下、我将测量连接0.4A 负载时器件的响应方式。
如前所述、0.4A 连续电流将使 TPS2045A 进入过热保护状态、否则 寿命 将无法保证。
关于热保护、使用0.4A 时、我估计热性能约为27oC。
在寿命方面、我认为 TPS2045A 可耐受0.4A 电流。
此外、TPS2045A 还推荐了最大持续电流。 但其他电源开关在计算阈值时没有提到连续电流。 例如,TPS2552的数据表
谢谢、
Tom