您好 TI 团队。
我的客户遇到了 TPS2412的 EMI 问题。
建议在数据表中使用 Vdd 的 RC 滤波器(10 Ω 和0.01uF)。
但我们需要施加47欧姆电阻以提高5 dB。 10欧姆不起作用。
更改的电路按如下方式应用、而不是常用的 RC 滤波器。 (电容值也很大。)
47欧姆和经修改的电路是否会产生副作用?
请检查电路中是否存在问题。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Downey、
我看到一封有关这一非常相同问题的电子邮件、并通过电子邮件详细回答了轻载 EMI 裕度问题的根本原因。
在轻负载条件下、如果最小负载电流(例如数据表中提到的10mA)、栅极将持续振荡开/关。 这是 由于线性稳压放大器尝试在 MOSFET 的输入/输出通过栅极上保持10mV 电压。 轻负载时、为了满足10mV 调节、Rdson 必须为10mV/I_Load。 负载电流为1mA 时、RDSon = 10mV/1mA = 10 Ω、为了实现如此高的 RDSon 值、栅源电压必须非常接近栅极阈值电压。 MOSFET Si7336ADP 的附加栅源电压与 Rdson 特性间的关系。 要实现10 Ω Vgs、必须非常接近 Vth (3V)。 如果未保持足够的负载电流、10mV 调节将会产生稳定性问题。
此致、
Kari。