This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:有关 VDD RC 滤波器的查询。

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855144/tps2412-inquiry-about-rc-filter-of-vdd

器件型号:TPS2412

您好 TI 团队。

我的客户遇到了 TPS2412的 EMI 问题。

建议在数据表中使用 Vdd 的 RC 滤波器(10 Ω 和0.01uF)。

但我们需要施加47欧姆电阻以提高5 dB。  10欧姆不起作用。

更改的电路按如下方式应用、而不是常用的 RC 滤波器。 (电容值也很大。)

47欧姆和经修改的电路是否会产生副作用?

请检查电路中是否存在问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    47欧姆和两个1uF 串联电阻不是问题。

    是否有任何理由使用两个1uF 串联电容? 除非需要考虑额定电压、否则两个串联电阻会使 ESR 加倍、这可能对 EMI 不是很好。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的回答。

    施加47欧姆之前和之后的 EMI 数据如下。

    请回答以下问题。

    1.开关是否在 TPS2412内部发生?  

    2. 您认为在 TPS2312中引起噪声的原因是什么?

    3. 为什么在施加47欧姆电阻时提高 EMI?

    这是一个困难的问题、但我有一个客户请求。 请回答我的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    200MHz 下的 EMI 尖峰是由于电荷泵开关、电荷泵的每个开关周期都会从 Vdd 获取脉冲电流。

    添加47 Ω 和去耦电容器有助于降低 EMI。

     

    将去耦电容器放置在更靠近 IC 的位置将减少 IC 内部电荷泵消耗的尖峰电流环路。

    在200MHz 下、放置一个小值电容器100nF (高频电容器)或者如果可能的话、最好放置一个10nF 和一个100nF 高频旁路电容器、以实现更好的 EMI。

      

    此致、

    Kari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    客户再问一些问题。

    如所附的测试结果所示、轻负载时的噪声较高。 (30W -噪声高、60W -噪声低)

     什么会导致轻负载下的噪声?

    2. 没有出现开关噪声的点的电流是多少?

    3. 请告诉我是否有办法检查 IC 外部的开关现象。 (使用范围)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    我看到一封有关这一非常相同问题的电子邮件、并通过电子邮件详细回答了轻载 EMI 裕度问题的根本原因。

    在轻负载条件下、如果最小负载电流(例如数据表中提到的10mA)、栅极将持续振荡开/关。 这是 由于线性稳压放大器尝试在 MOSFET 的输入/输出通过栅极上保持10mV 电压。 轻负载时、为了满足10mV 调节、Rdson 必须为10mV/I_Load。 负载电流为1mA 时、RDSon = 10mV/1mA = 10 Ω、为了实现如此高的 RDSon 值、栅源电压必须非常接近栅极阈值电压。 MOSFET Si7336ADP 的附加栅源电压与 Rdson 特性间的关系。 要实现10 Ω Vgs、必须非常接近 Vth (3V)。 如果未保持足够的负载电流、10mV 调节将会产生稳定性问题。

    此致、
    Kari。