This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865316/lm5060-q1-lm5060

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

您好、支持人员、  

我要继续 Froylan 在下面的链接中开始的对话:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/818442?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5060

我看到同样的问题:EN 引脚在 OVP = 2V 附近(但低于)不工作。 相反、它在 OVP < 1.76V 时工作。 我希望在1.76V < OVP < 2.0V 时 EN 引脚也能工作、因为根据数据表第6.5节中的表、OVP_TH 为2.0V。  

当 OVP < 1.76V、然后升至 OVP = 2.0V 时、OVP 关断*确实*正常工作。  这太棒了!

当1.76V < OVP < 2.0V 时、请确认 EN 不工作。 此外、您能否更新您的数据表以非常清楚地了解这一事实? 它很小、但很重要。   

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持!

    OVP 的最大上升阈值为2.12V、以确保其针对 OVP 事件关闭(考虑过程和温度变化)。 此外、要从 OVP 事件中释放、OVP 引脚电压必须降至低于(2V-240mV)= 1.76V。 请参阅 数据表中的图12。

    只要器件保持 OVP 事件、EN 控制就不起作用。 我将在下一个数据表修订版中添加注释。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的快速回复!

    我看到的问题是、当 OVP 高于1.76V 和低于2.0V 时、EN 不工作。 我从未达到过高于2.0V 的 OVP、因为我使用工作台电源和受控环境。 因此、我不需要从 OVP 状态释放。 当 OVP 介于1.76V 和2.0V 之间时、我无法使 EN 正常工作。 请确认吗?

    谢谢!

    Jason

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我希望 OVP 在1.88V 至2.12V 之间触发。 您能否仔细检查并确认1.76V 阈值。 您是否使用数字万用表进行测量? 有噪音吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    是的、我可以确认1.76V 阈值。 我使用的是工作台电源和万用表、两者均由 Keysight 提供。 我还可以确认2.0V 阈值、因为一旦打开、器件会在 OVP 为2.0V 且复位为1.76V 时正确执行 OVP -复位电压与 EN 锁定的电压相同。

    有什么想法?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    让我在我结束时检查一下 希望您直接在器件引脚上进行测量、以避免任何接地漂移效应。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您的观察结果正确。 我们需要研究设计以找出根本原因。 我们将在下周中旬回来。

    您的工作电压范围是多少? 和所需的 VIN OVP 切断阈值?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    非常感谢您的测试! 还有一个好消息、即可以重现此问题。 我的设计具有60V 的 OVP 设置。 这意味着使能引脚锁定在略高于 VIN > 54V 的位置。 UVLO 为16V。 我使用两个单独的分压器。

    我知道部件不会改变。 我还可以通过提高 OVP 和在下游改变一些东西来解决这个问题。 尽管如此,我希望您确认此问题并更新数据表以反映此功能... 当然,如果您找到解决方案,我也很感激您能听到:)

    再次感谢 Rakesh

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    我们将找出 问题的根本原因并不断更新。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Rakesh! 期待听到您提出的内容

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    当器件被禁用(EN=0)时、控制逻辑关闭所有内部电路(包括内部基准)以大大减少静态电流。 当器件重新启用(EN =高电平)时、外部 OVP 引脚电压必须低于迟滞电压(1.88V-240mV = 1.64V)、以使器件脱离 OVP 状态。  

    一般而言、我们在 LM5060应用中不会遇到任何问题、因为 UVLO 切断、标称工作电压和 OVP 切断之间的区别很好。 我将采取措施在下一个数据表修订版中添加注释。

    请继续提升 OVP 的方法。 谢谢!  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的澄清和研究! 干得不错!

    Jason