主题中讨论的其他器件:LM5060
您好、支持人员、
我要继续 Froylan 在下面的链接中开始的对话:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/818442?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5060
我看到同样的问题:EN 引脚在 OVP = 2V 附近(但低于)不工作。 相反、它在 OVP < 1.76V 时工作。 我希望在1.76V < OVP < 2.0V 时 EN 引脚也能工作、因为根据数据表第6.5节中的表、OVP_TH 为2.0V。
当 OVP < 1.76V、然后升至 OVP = 2.0V 时、OVP 关断*确实*正常工作。 这太棒了!
当1.76V < OVP < 2.0V 时、请确认 EN 不工作。 此外、您能否更新您的数据表以非常清楚地了解这一事实? 它很小、但很重要。
谢谢!
Jason